This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:Uniflash 无法连接到 Off-Launchpad cc3220sf

Guru**** 2562840 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/659083/cc3220sf-launchxl-uniflash-unable-to-connect-to-off-launchpad-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC3220SF

我尝试使用 uniflash (4.2版) 对 Launchpad 上未包含的 CC3220SF 进行编程。 我知道自动复位问题、并且尝试通过 Launchpad 上的 xds110通过 UART 连接到另一个 cc3220sf。 我目前无法连接。 我使用 Launchpad 上的 rst、Rx、TX 和 GND 引脚连接到另一个 cc3220sf。 SOP2上有跳线。 Uniflash 在尝试连接时出现读取数据错误超时。 我已经检查了三次连接、因此我必须要俯瞰这里的东西。 我们非常感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否已查看 CC3220生产线文档? 专门第5.4节"UART 硬件连接使用 CC3220 LaunchPad"

    我认为使用的 launchpad 引脚应如下:

    确保您最初选择的是在 Uniflash 内使用串行 UART 连接的 CC3220SF:

    希望这对您有所帮助、

    Kevin