This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:客户端是否可以使用证书链连接到企业网络?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658677/cc3120-can-a-client-use-a-certificate-chain-to-connect-to-an-enterprise-network

器件型号:CC3120

我看到了对 SSL 套接字使用证书链的能力、但客户端是否可以使用证书链连接到企业网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    我正在调查您的查询、并在我有答案时向您回复。

    谢谢、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    支持此功能的是包含该链的.pem 格式。 请确保您使用的是最新的 Service Pack。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kevin -我们将尝试一下。