This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3100MODBOOST:CC3100配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658016/ccs-cc3100modboost-cc3100-provisioning

器件型号:CC3100MODBOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 CC3100上运行配置示例、但没有成功。

 CC3100配置智能配置示例根本不起作用。

对于 CC3100配置 AP 示例、我无法在 simplelink_extlib 库下找到配置库。

有什么想法吗?

谢谢、

Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、意大利、

    您能否进一步解释一下您在使用 Smart Config 示例运行时遇到的问题? 您是否遇到构建错误、连接错误等

    此外、您是否有机会阅读支持 Wiki? processors.wiki.ti.com/.../CC3100_Provisioning_Smart_Config

    至于 AP 配置示例、我认为它实际上尚未发布、因此目前没有库。

    示例文件夹中包含以下"readme.txt":

    "此文件夹只是占位符。 此应用程序稍后将作为附加组件发布。"

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我已安装 CC3100 SDK 并将 PROVISIONING_smartconfig 项目导入到 CCS 中(版本:7.3.0.00019)。

    建筑和装载工作正常。

    运行后、我在终端上看到以下内容:

    配置 smartconfig 应用程序-版本1.2.0
    秘书长的报告
    器件配置为默认状态
    正在启动 smartconfig 过程

    运行 iOS 应用程序(SimpleLink Wi-Fi Starter Pro)时、我启动了配置过程(应用了我的办公室2.4GHz 路由器的凭据)、并在一段时间后(显示"发送网络配置"、然后显示"搜索设备")、 我收到"设备配置"消息、要求我连接到"mysimplelink"网络并返回到应用程序。

    我没有更改"为您的设备命名"字段的默认值。

    我关注 wiki 链接、但仍然无法正常工作。

    谢谢、

    Itay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、意大利、

    我在我的终端上重新创建了您的问题,并且无法使用 smartconfig 配置 ipad。 我需要对此进行进一步调查。

    同时、请按照以下说明获取所需的库:

    从 SDK 下载页面 www.ti.com/.../CC3100SDK 下载并安装配置加载项

    这会将必要的配置库添加到您的 SDK 中。 然后导入"simplelink_provisioning"示例程序。

    此示例处理 AP 和 SmartConfig 配置。 很抱歉、前面出现了所有混淆。

    最棒的
    Kevin