This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:电源优缺点

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/657758/wl1837mod-power-supply-advantages-disadvantages

器件型号:WL1837MOD

团队、

您建议使用哪种电源、3V3或3V8?
 使用其中一种方法是否有任何缺点/优势 ?

电源电压对 TX 性能有什么影响?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您参考以下应用手册:
    www.ti.com/.../swra448a.pdf

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eyal、

    感谢您的回复。

    但是、我看不到应用手册如何帮助我解决上述问题。
    您能否详细阐述并引导我了解文档的相关部分?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在2.9V 至4.8V 范围内运行时、不会降低 TX 性能。 请注意、在4.8V 电压下、器件的寿命会缩短、因此该范围从2.9V 降至3.7V (请参阅数据表第10页)。

    请注意、在较低的电压下、您将看到比较高的电压电平下更高的校准电流。 我们建议采用850mA 的设计。 因此、在处理电源时需要考虑这一点。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz