This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD 天线设计

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/657385/wl1807mod-wl1807mod-antenna-design

器件型号:WL1807MOD

您好!  

我有 WL1807MOD 的新设计、因此我对此模块的天线设计有一些疑问  

-任何 PCB 天线选项、都会导致 TI 使用的芯片天线的参考设计  

-对于2引脚天线 RF_ANT1和 RF_ANT2,我们需要为放置2个天线(芯片天线)留出大量空间,如 TI 参考:它们之间的距离大于62.5,并且放置在90度,因此对于一些小电路板来说太困难了。 那么、问一下、我们是否可以尽可能小地优化布局  

+使2根天线几乎完全接近 Asap

+选件仅使用1根天线,但我们的要求需要支持5GHz 和2.4GHz,请告知可以适应的端口(从方框图中可以看到 RF_ANT2可以支持,请验证