This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:CC3200上的 OTA 企业.pem 证书

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3120, CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/658094/cc3200-ota-enterprise-pem-certificate-on-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件:CC3120UNIFLASH

您好!

我想知道、是否可以对用于 WPA2企业版的.pem 证书进行 OTA 操作。

提前感谢、

John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    CC3200仅支持安全文件的.der 文件。 CC3120和 CC3220支持.PEM 格式。

    如果您愿意、可以有效地使用 OpenSSL 在这些文件类型之间进行转换。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kevin 的回答,但我仍然有点困惑。 我是否能够在 CC3200 (而非 cc3220)上对.pem 文件进行编程、以便在现场与 WPA2企业版配合使用(不依赖于 Uniflash)。

    谢谢、

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,为了说明我不关心文件的安全性,我只想允许在字段中更改.pem 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    很抱歉,我误解了。 是的、您可以通过 OTA 发送.pem 文件并根据需要使用它们。

    这不需要 Uniflash。

    最棒的
    Kevin