This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:具有定制硬件的无线电工具。在这里、不能使用 EMUBOOST

Guru**** 2529290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/601989/cc3100boost-radio-tool-with-custom-hardware-where-use-of-emuboost-is-not-possibile

器件型号:CC3100BOOST

您好!

我们的客户出于质量原因、希望 Che 使用采样器件表单生产线的紧密模块来检查无线电性能。 我们没有直接访问调制解调器线路、唯一的访问被认为是 USB 应用处理器、我们实施了标准 USB CDC ACM 堆栈。

我们的问题是:有一些方法可以将 RS232与 UART 连接? 为什么 N2HIB 未连接到 DTR (应该是逻辑方法)并且直接控制使用4232的引脚。

如果没有采用标准 UART (不仅具有 FTDI 特殊实现)的解决方案、实际上我们无法执行无线电测试。 并且无法使用无线电工具。

此致  

Giuseppe Monteleone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    您是否阅读了 Josh 先前的回答? 我想不是因为您没有回答这个主题中的问题。

    e2e.ti.com/.../2202082

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hnz、

    我读取了它、并解决了流量控制问题。 空比问题是 NHIB 信号。 我用萨利耶嗅了 EMUBOST 的行为、似乎 FT4232芯片驱动它。 我检查了 EMUBOOST schmatic、该信号未连接到 DTE、通过 FTDI 驱动程序的扩展功能与另一个端口设备连接。

    此外、如果我关闭 J2跳线来禁用 NHIB、并且使用 EMUBOST、我遇到的问题与电路板上的问题相同。

    实际上、我使用了一个技巧。 我们的板上有一个维修按钮。 当按下按钮时、测试固件会丢弃 NHIB、因此、我们可以使用最小的人工耳塞进行测试、但我希望进行完全自动化测试、

    Ging Giuseppe Monteleone
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giuseppe、

    RadioTool 的源代码可用、如果需要、欢迎您进行更改。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    没有所有源代码都是可用的:有两个库没有源代码。 我没有找到 UART 层。 我假设这是在 siplelinkstudio.lib 中没有源代码

    Giuseppe Monteleone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giuseppe、

    是的、没错。 您需要自己实现这一层。 此库在内部使用 FTDI D2XX 驱动程序、与您的案例无关、因为您不想使用 FTDI 驱动程序。

    1月