This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC31XXEMUBOOST:在 cc3100mod 独立应用上刷写 c/c++程序

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MODBOOST, CC31XXEMUBOOST, CC3100MOD, CC3100, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/601810/compiler-cc31xxemuboost-flash-c-c-program-on-cc3100mod-standalone-application

器件型号:CC31XXEMUBOOST
主题中讨论的其他部件:CC3100MODBOOSTCC3100MODCC3100CC3200

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

 我的 CC31XXEMUBOOST 上有一个 cc3100mod 芯片。 我创建了一个 C/C++程序(使用 P2P 功能)、它可以很好地与 Eclipse 选项和 Simplelink 的库配合使用。 现在、我要将程序闪存到 cc3100modboost 器件中并独立启动。 是否有人可以向我发送信息 、并举一个小例子说明如何做到这一点? 我在这个世界上是个很新的人:-)。

提前感谢您。

Javier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Javier 好、

    CC3100MOD 仅为 WiFi"无线电芯片"。 为了控制 CC3100、您需要使用外部 MCU (MSP430等)。 首先、您需要选择主机 MCU 并将其与 CC3100MOD 结合使用。

    如果您需要可独立运行的器件、则可以选择 CC3200或新的 CC3220。 CC3x20将 WiFi 无线电和应用 MCU 集成在一个封装中。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    感谢您的回复。 无论如何、我想在不连接 PC 的情况下使用 cc3100。 有可能吗?

    Javier
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    抱歉、不可以 CC3100需要由外部器件控制。 它可以是 PC (通过 USB -> UART 转换器)、也可以 是微控制器(通过 SPI 或 UART 接口)。

    1月