This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 TM4C1294NCPDT 的 CC3200

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/600388/cc3200-with-tm4c1294ncpdt

我有 CC3200 Launchpad 和 Tiva C 系列 TM4C129 Launchpad,能否 在 CC3200的帮助下通过 Wi-Fi 发送/接收数据 并将其发送回 TM4C129NCPDT。 我希望 CC3200 和 TM4C129通过 UART 或 I2C 信号相互通信...这是可行的吗? 我应该首先参考哪一个文档? 或者、TI 是否提供任何教程来实现这一目的...如果有教程、请您共享?

谢谢  

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rohit、

    TI 拥有出色的应用手册和用户指南库。 我相信您可以在网上找到这些文档,只需一点努力:-)

    Hemant
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好先生,

    感谢您的回复!

    我应该首先参考哪一个文档? 或者是否有 TI 提供的任何教程来实现这一目的。。