This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3XXXRADIOTEST:Radiotool 不工作

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/600629/cc3xxxradiotest-radiotool-not-working

器件型号:CC3XXXRADIOTEST
主题中讨论的其他器件:CC3220SCC3120

您好!

我目前正在尝试让用于 TI Simplelink Wi-Fi CC3220S 开发套件的无线电工具的 Beta 版本正常工作。

将文件解压到 TI 目录后、我运行可执行文件。  很幸运、我收到一条消息、表示找不到"CC3220Lib.dll "文件(请参阅附件)。  我在 Vista 计算机和 Win7计算机上试用了该工具、并获得了相同的结果。


以前版本的无线电工具工作正常、但它具有安装程序并注册了运行所需的所有组件。  Beta 版本没有。  因此我尝试手动注册该 dll,但也没有任何幸运。

如果有任何帮助,将不胜感激。  我出了什么问题?

谢谢!

Phil

e2e.ti.com/.../error.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在目录"...\CC3120_CC3220_RadioTool_1_01_00_00-Beta\RadioToolApplication\RadioToolGUI.exe"中运行了可执行文件?

    我刚才下载了这个、它工作正常。

    此致、
    查尔斯·奥