This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:使用 Android 获取后延迟

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, MSP430F5529, CC3100BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/600012/cc3100-get-then-post-delay-using-android

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

IrriGreen 拥有一个控制计算机灌溉系统的应用程序。  我们使用 gets 和邮政的组合来控制系统。  该系统基于与 MSP430f5529耦合的 CC3100BOOST 设计。 我们在 Get 和 POST 之间遇到长达10秒的随机延迟。  在 Android 而不是 IOS 上出现问题。  我们无法判断问题是 CC3100还是 Android。  如果有人在如何诊断延迟方面有类似的经验或建议、我们将不胜感激。

Gary Klinefelter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我不知道有什么、但我会与团队联系、如果有、请与您联系。

    此致、
    查尔斯·奥