This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:cc3200sdk device.h 中的某些等效项与 cc3220发展到哪里?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/599994/cc3220sf-launchxl-where-did-some-equates-in-cc3200sdk-device-h-evolve-into-with-cc3220

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

好奇随后的发展是什么、还是已经灭绝了?

/* sl_event_class_WLAN 连接用户事件*/
#define SL_WLAN_CONNECT_EVENT (1)
#define SL_WLAN_DISCONNECT 事件(2)
/* WLAN Smart Config 用户事件*/
#define SL_WLAN_smart_config_complete_event (3)
#define SL_WLAN_smart_config_stop_event (4)
/* WLAN AP 用户事件*/
#define SL_WLAN_STA_CONNECT_EVENT (5)
#define SL_WLAN_STA_DISCONNECTED 事件(6)
/* WLAN P2P 用户事件*/
#define SL_WLAN_P2P_DEV_Found 事件(7)
#define SL_WLAN_P2P_NEG_REQ_RECEIVED_EVENT (8)
#define SL_WLAN_CONNECT_FAILED_EVENT (9)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请导航至 SDK 中的 index.html 文件或您机器上的等效目录。 它包含 Gen2 SDK 中的 API 列表
    "C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_1_02_00\docs\wi_host_driver_api\index.html"

    此致、
    查尔斯·奥