This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:ETSI、FCC 和 IC 测试报告

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566879/cc3100mod-etsi-fcc-and-ic-test-reports

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3200MOD

您好!

我想获得 一份 CC3100MODR11MAMOB 的最新 ETSI、FCC 和 IC 测试报告的副本、以提交到 TUV、作为我们合规性测试数据提交的一部分。

此致、

Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    您可以在 wiki 页面 上找到我们的所有认证信息:processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_Radio_Certifications

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     本页仅提供有关 ETSI 报告的小信息。 遗憾的是、此帖子数据不足、目前无法用于 CE 认证。 TI 需要更新此报告。 此报告不能用于根据新的 RED 指令(2014/53/EU)进行认证。

    从2014/53/EU 说明中删除:

    2014年4月16日,欧洲联盟通过了一套新的规则,将无线电设备投放到欧洲市场,并将其投入使用。

    欧盟成员国必须根据这一新的无线电设备指令(RED)(2014/53/EU、2014年5月22日发布)调整其国家法律、并从2016年6月13日起实施其规定。 符合现行法规(RTTED 或 LVD/EMCD)的制造商将在2017年6月13日之前遵守新要求。

    ——现有的无线电和电信终端设备指令(R&T TTED)(1999/5/EC)将于2016年6月13日废除。

    这意味着:

    如果您想要在2017年6月13日之后在欧盟销售无线电电子设备、此设备需要 符合新的 RED 指令。 TI 提供的证书不能用于符合 RED 指令的认证。 您可以在没有此 TI 证书的情况下进行认证、但此认证的成本会高得多。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    但愿一切顺利。 是的、我们知道这一要求、目前我们正在重新认证模块以进行再认证 我们目前符合电流调节要求。 即:

    我们的测试报告是针对 EN300328 v1.8.1生成的、但 V1.9.1的要求不太严格、因此我们符合要求、并针对 V1.9.1发布了 DoC。 如您所述、此期限有效期至2017年6月12日、此时 Re-D 是强制性的。 此时(一旦 Re-D 测试完成、我们将在线提供新报告。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    抱歉、您的 CC3100MOD 和 CC3200MOD 符合性声明无效。 在本 EC 符合性声明中、您的日期为2016年10月31日、并且已声明旧的 R&TTE (1999/5/EC)指令。 这一旧指令于2016年6月13日被废除。 这是不允许的。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    否、这是有效的。 在一年的过渡期内、可以应用 R&TTE 或 Re-D:

    industries.ul.com/.../radio-equipment-directive-red-201453eu-what-will-change

    "无线电和电信终端设备指令(R&TTE) 1999/5/EC 已实施超过15年、并为无线电和电信世界提供了良好的服务。 然而、随着技术的发展、需要制定法规要求、在审查了新的欧洲无线电设备指令(RED)之后、2014/53/EU 于2014年5月22日在欧洲联盟委员会官方期刊上发布、该期刊将在2016年6月12日之前废除 R&TTE 指令。 在此日期之后、可以应用 R&TTE 或 RED 指令一年。"

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    我的发言理由很简单。 您不能发布符合已废除标准/指令的声明。 例如、如果符合性声明的日期为2016年6月12日、则这是可以的。

    此外、您无法将2014/53/EU 第48条应用于 CC3100MOD 和 CC3200MOD、因为该器件在2016年6月13日之前上市。 遗憾的是,2014/53/EU 指令中的第48条没有看起来那么清楚。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    感谢您的意见。 我同意这是一个灰色区域。 我们已通过我们的监管机构验证了这一点、并且我们遵守了法规。 我们最近甚至有经过 NB 审核的产品、其中我们有1999/5/EU、V1.9.1的 DOC 问题、日期和签署日期也在您提及的日期之后。 请注意、RTTE 不需要进行 NB 审核、但我们执行了此流程以确保合规性。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    老实说,新的2014/53/EU 指令在许多方面都没有意义。 这在许多方面都是难以置信的胡说。 去年、我们与捷克当地监管机构(www.ctu.EU)的人员以及工业和贸易部的人员举行了有关 RED 的会议。 这些人都不知道对该指令所有方面的正确解释... 也许布鲁塞尔的一些官僚知道所有的东西。

    目前、CC3100MOD 或 CC3200MOD 的适当文书工作对我来说并不重要。 因为我们希望在下一代模块中发布您的产品。 我想我们可以结束本次讨论。

    此致、
    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在提供的链接中找不到这些具体细节。 需要获得这些文档的帮助、因为这些文档是执行产品认证的 TCB 所要求的。

    ETSI (EN300328 V191)-测试报告及测试报告编号。

    2. RSS 247和 RSS GEN 的 IC 测试报告。

    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    如上所述:"我们的测试报告是为 EN300328 v1.8.1生成的、但 V1.9.1的要求不太严格、因此我们符合要求、并为 V1.9.1发布了 DoC。"
    此文档可从 wiki 页面获取。 以下是直接链接: processors.wiki.ti.com/.../CC3100MOD_DoC.pdf

    2.我们目前没有 RSS 247。 我们将使用红色进行设计。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我们的产品认证的 TUV Rheinland (TCB)、以下是评论:

    1.不接受符合 V1.9.1的无测试报告的 DOC、除非建议的理由是可以接受的、并得到德州仪器(TI)的 TCB 的确认、而 TCB 最初根据1.8.1发布了测试报告。 PL 根据标准 V1.9.1中的某些规定、让我们知道 TI 的 TCB 是否包含发布新 DOC 或自行声明所遵循的流程。 如果为"是"、则 pl 共享相同的参考详细信息

    2.根据认证 Wiki 页面中的链接,所指的详细信息根据 RSS 210进行, 这是一种过时的标准。 由于这是现有的"IC ID:451I-CC3100MODR1" 仍然无效、pl 确认。

    是否计划符合 RSS 247?

    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    我对答复迟交表示歉意。 我了解您的顾虑、我们正在努力获取 Re-D 测试并更新为 RSS-247。 我们可以预计在5月/4月之前收到最新报告。 这将使 CC3100MOD 和 CC3200MOD 达到 IC 和欧洲的调节水平。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    是否可以以前提供 RSS-247。 在以前的来文中,有人提到,这一问题在8至10周之后才结束。 PL 确认。

    此致、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    关于 Raghu 提出的上述问题、TUV 现在要求提供 RSS-210测试报告、以防 RSS-247延迟。 您能否立即提供此信息?

    请立即关注、请尽快回复。

    谢谢、

    此致、

    沙林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarin、

    请参阅下面的 Wiki 链接、其中包含有关 IC 认证的信息
    processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_Radio_Certifications

    CC3100MOD 的 RSS210信息可在以下链接中找到
    sms-sgs.ic.gc.ca/.../searchRadioEquipments

    或者通过在以下链接中搜索 CC31xx 模块 IC ID:451I-CC3100MODR1
    sms-sgs.ic.gc.ca/.../searchRadioEquipments

    此致、
    查尔斯·奥