This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WiFi 认证 WMM ps

Guru**** 2564140 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566251/wl1831mod-wifi-certification-wmm-ps

器件型号:WL1831MOD

您好!

 我们现在要进行 wifi 认证。执行以下 WTS sta_set_UAPSD.sh:

mount -t debugfs none /debug/

/debug/ieee80211/phy0 存在。

但 我找不到此路径:

/debug/ieee80211/phy0/netdev:wlan0/UAPSD_queue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供以下信息。

    主机平台:

    操作系统:

    SDK 版本号(如果使用 TI Sitara 主机平台):

    模块供应商:

    供参考的是一份通用应用手册,其中涵盖了 Wi-Fi Alliance 的测试指南: http://www.ti.com/lit/an/swra503/swra503.pdf

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的回复。

     主机平台:Freescale imx6dl

     操作系统:Linux v4.1.5

     模块供应商:WL1831MOD Flairmicro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能描述一下您遵循的测试程序以及从哪里获得 sta_set_uapsd.sh 脚本吗?

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此主题。 如果仍然相关、请打开一个新的。

    BR、
    Eyal