This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:并发 Wifi 和蓝牙扫描

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/570765/linux-wl1835mod-concurrent-wifi-and-bluetooth-scan

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835WL1271

工具/软件:Linux

大家好、

我已成功将 WL1835模块与运行在 Android 5.0上的定制 imx6开发板连接。 我可以移植 Wifi 和蓝牙驱动程序、一切看起来都正常。 在我的应用程序中、我同时启动 Wifi 和蓝牙扫描。 在这种实施中、WiFi 扫描过程似乎未成功完成、导致 Wifi 驱动程序重新加载固件。 禁用蓝牙后、我不会遇到此问题。

内核 dmesg -

wlcore:由于错误,扫描完成。
[1187.331501]------ [在此处剪切]-----
[1187.336125]警告:位于/home/teddy/wifisource/linux_module_drivers/wl12xx/drivers/net/wireless/ti/wlcore/main.c:808 wl12xx_queue_recovery_work。p)
[1187.354698]链接到:wl18xx (O) wlcore_SDIO (O) wlcore (O) mac80211 (O) cfg80211 (O) compat (O) tegra_USB_oc_detect_module tegra_USB_OTG_switching tegra_camera_video/buf2_dma_contg 中的模块
[1187.371243] CPU:1 PID:1910 Comm:kworker/u8:1被污染:G W O 3.10.40-gf204eae-m脏#15
[1187.380116]工作队列:phy0 wl1271_scan_complete_work [wlcore]
[1187.385961][ ](RELEDEV_RETRAC+0x0/0x13c)、从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[1187.394559][ ](show_stack+0x18/0x1c)、来自[ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x5c/0x74)
[1187.403502][ ](WARN_RASPEK_COMMON + 0x5c/0x74)、从[ ](WARN_RASPEK_NULL_0x24/0x2C)
[1187.413141][ ](warn_slESpath_null+0x24/0x2C)、来自[ ](wl12xx_queue_recovery_work.part.36+0x78/0x7c [wlcore])
[1187.424779][ ](wl12xx_queue_recovery_work。part.36+0x78/0x7c [wlcore])、从[ ](wl1271_scan_complete_work + 0x120/0x124 [wlcore])
[1187.437975][ ](wl1271_scan_complete_work + 0x120/0x124 [wlcore])、来自[ ](Process_One_Work+0x13c/0x454)
[1187.449000][ ](Process_One_Work+0x13c/0x454)从[ ](worker_thread+0x140/0x3dc)
[1187.458204][ ](work_thread+0x140/0x3dc)、来自[ ](kthread+0xe0/0xe4)
[1187.466454][ ](kthread+0xe0/0xe4)来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x20)
[1187.474527]--[结束线迹 b4823d3db30566 ]--
[1187.479156] wlcore:正在进行硬件恢复。 固件版本:版本8.9.0.0.70
[1187.486300] wlcore:PC:0x0、HINT_STS:0x00000020计数:3.
[1187.492141] wlcore:关闭
[1187.495963] ie80211 phy0:请求硬件重启
[1187.573406] SDIO 供应商 ID:0097和 SDIO 器件 ID:4076
[1187.835991] wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.237
[1187.871813] wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.70)

我想同时启动蓝牙和 Wifi 扫描过程。 我是否在配置中遗漏了任何内容?

此致、

泰迪

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teddy、

    发生这种情况时、您能否上传 WL18xx 的 WLAN gLogger 和蓝牙 Logger 日志?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    我还面临着 Teddy 指定的类似问题。 我还在下面附加了 gLogger 文件。 请为此提供解决方案。

    此致、

    Sudar

    e2e.ti.com/.../0741.wl_5F00_fwlog.log