This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] wl1835mod 8b 无线网络范围更小

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/569097/wl1835mod-8b-wifi-range-to-small

Thread 中讨论的其他器件:WL1835MOD

我有一条人造的人造鱼,内置在 wl1835mod 8b 模块中。

无线网络覆盖 了我想要使用它的范围。

是否需要连接外部天线、以便您可以增大 WiFi 范围

WiFi 覆盖范围高达+/- 200米。

我希望有人能向我解释在哪里以及如何在 wl1835mod 8b 上连接外部天线

我已经看到了 UFL 连接器、但如果您在 UFL 连接器上安装了2.4GHz WiFi 天线、而 WiFi 范围更大的话、我就不会这样做了

Greatz mic van der veen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mic、

    对于 WiFi 而言、200米的范围看起来是不可行的。 我们的 WL18xx 硬件专家将就您的其余疑问与您联系。 谢谢。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mic、

    如果您想增大覆盖范围、并且正在为 WL1835mod 使用已发布的.INI 文件、则需要选择具有更高 dBi 增益的天线。 我们的 WL1835MODCOM 板具有输出 U.FL 连接器、您可以根据需要使用该连接器连接和外部天线。 您需要考虑以下几点:

    1) 1)本产品将在何处使用? 不同地区都有输出功率调节规则。 美国和加拿大的输出功率限制高于欧洲和日本。 因此、添加增益更高的天线可能会有问题、因为我们已经接近使用芯片天线的欧洲和日本限制
    2) 2)如果您从我们的指定列表(processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification)中更改天线 、则需要自行执行监管认证、且不能重复使用我们的认证。

    但愿这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在尼德兰使用此产品、我有一个中继器、带有2个 WiFi boosters、其工作正常、可用于提供回复