This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:考虑焊盘焊接的热耗散

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/568910/wl1805mod-thermal-dissipation-considering-power-pads-soldering

器件型号:WL1805MOD

您好!

我在电路板上使用 WL1805模块、并遇到一些焊接工艺问题、导致电源板上出现空隙。

WL1805数据表提供了结至空气、结至电路板和结至外壳的热阻。 假设这些值在具有良好焊料的良好基准 PCB 中是正确的。

焊料中存在空隙时热阻如何润滑? 如何估计产品寿命下降?

PS:焊接面积约为电源板面积的50%。 所有设计建议(PCB 上的覆铜区)均得到遵守。

感谢您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已将您的查询分配给我们的硬件主管。
    请稍后回复。
    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,佛罗里

    对于保持数据表中所述寿命的焊接覆盖范围的要求不超过30%的空洞。 IPC 7093涵盖了这一范围。 如果焊盘不能达到70%的覆盖范围、则可能会导致性能问题、因为您将无法散热。 在这种情况下、建议您查看器件下方的过孔、并调整回流焊曲线以改善此空洞。 我们不建议将50%的空费率用于生产。

    我跳过这一点很有帮助。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    感谢您的反馈、我们已经在进行流程改进。

    我们使用来确定 IPC610的可接受性标准。 我只看 IPC7093总结(我没有)、它看起来是一个我们应该遵循的流程指南、我们将会这样做。
    但是、根据我的理解、可接受性标准在 IPC610中、而不是在 IPC7093中。 IPC610的模糊之处在于、为 BGA 指定了无效标准、而不是为 BTC 组件中的 LGA 指定了无效标准(许多 LGA 制造商对此有自己的解释)、我们需要与 IPC 专家进一步合作、以获得良好的解释。

    谢谢、
    弗洛里安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florian、

    感谢您的更新。 我们的可靠性团队希望确保适当的散热和性能、使焊盘上的空洞不超过30%。 符合我们之前的声明。

    谢谢、
    Riz