This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MODCOM8B 评估板天线

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/570295/wl1835modcom8b-eval-board-antenna

器件型号:WL1835MODCOM8B
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

大家好、我对 TDK 天线 ANT016008LCD2442MA1 (或其单频带对应 器 ANT016008LCS2442MA2)有疑问、该天线以 MIMO 的方式加载到 WL1835评估板上。 我无法在评估板数据表或 TDK 天线数据表本身中找到有关天线周围推荐 PCB 布局的尺寸的任何数据。 天线电容耦合到2.4GHz 和5GHz 辐射电极、具有特定的 GND 禁止区域、但除了模糊的"天线区域= 8mm x 5mm 之外、似乎没有任何与这些区域相关的尺寸。 我在这里缺少什么吗?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    您的查询已分配给 WL18xx 硬件专家。 我们很快会回来。

    此致。
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    但愿一切顺利。 是的、我同意 TDK 数据表在解释这一点方面做得不好。 请参阅:www.farnell.com/datasheets/1932403.pdf。 这将为您查找的内容提供尺寸。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢您 Riz。