This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:无线电设备指令2014/53/EU ETSI 认证

Guru**** 2813175 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831, WL1837MOD, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567307/wl1831mod-radio-equipment-directive-2014-53-eu-etsi-certification

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831WL1837MOD

您好!

我们正在考虑使用 WL1831模块的 SoM。 我们的产品在英国(ETSI/CE)直到今年晚些时候才会通过认证、因此我们肯定需要符合 RED 标准(据我了解 、该标准将在2017年6月13日之后生效)。

您是否对 RED 认证的时间表有任何更新?

据我了解、该模块现在需要符合 EN 300 328 V2.1.1 (目前通过附件 E 数据符合 EN 300 328 1.8.1和1.9.1)。

非常感谢、

罗文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,您的查询已分配给 WiLink8专家。 我们很快会回来
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rowan:

    我们目前正在通过 RED 认证。 我们希望在4月的时间框架内实现新的红色合规。 我们目前的目标是在2017年6月截止日期之前实现 RED 合规性。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rizwan 的更新。

    谢谢、

    罗文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有几个后续问题:

    您如何处理非协调标准?  您是否正在使用通知机构?

    此时间线是否也适用于 WL1837MOD?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rizwan、您好!

    是否有关于红色认证的新闻?
    我处于 Rowan 的相同情况(使用 WL1831MOD)、我需要在不久的将来(~在6月之前的任何情况下、都需要进行认证)。 所有相关的 ETSI 标准似乎都是统一的。

    谢谢、
    亚历山德罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此主题已有一个多月的历史。 是否可以为后续问题打开单独的主题、并在需要时链接此主题以供参考?

    此致、
    Vihang