This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:支持蓝牙核心4.2

Guru**** 2770215 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831, WL18XX-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567426/wl1831mod-support-for-bluetooth-core-4-2

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831WL18XX-BT-SP

您好!

我需要了解是否可以通过 WiLink1831 WiFi+BT 模块支持 Android6.0下的蓝牙核心4.2。

我开始加载最后一个固件 TIInit_11.8.32.bts (Service Pack 3.9)、并浏览 BT 模块宣布的蓝牙核心版本。

我已连接外部设备(Samsung Galaxy Tab2)并通过 btsnoop_hci.log 捕获 HCI 流量 。

通过 Wireshark 分析该数据、我找到"Rcvd Read Remote Ver Info Complete (接收器读取远程版本信息完成)"行、并在其中解码数据: "LMP Version:4.1 (0x07)"

这是否意味着我的 wl1831 mod 仅支持蓝牙核心4.1?  我找不到更新的 TIInit_11.8.32.bts、如果我查看"WL18xx BT Service Pack 3.9"版本说明、我找不到对蓝牙核心4.2支持的引用。 我发现仅参考了蓝牙核心4.1的介绍、正如我的模块中宣布的...

如果我选中来自 Galaxy Tab2的通知、我可以找到代码0x08 => 蓝牙 Core 4.2

在 TI 网站内搜索、我找到了支持蓝牙核心4.2和 Bluetopia 的堆栈:  

   www.ti.com/.../ti-bt-4-2-stack-linux-addon

但我无法理解该堆栈如何支持4.2标准如果模块宣布不支持它...

 

提前感谢

此致 Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Giuseppe:

    我们正在上传模块的更新版本、该版本将返回其支持的值4.2。

    但是、由于我们对4.2实施了仅为软件更改的更改、您可以使用支持4.2的 TI 蓝牙堆栈、即使固件响应符合4.1、也可以获得这些更改的支持。

    我们将在几周内在线提供更新的 FW 版本。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    [报价用户="Chen Loewy"]我们将在几周内在线提供更新的固件版本。

    它将在 git.ti.com/ti-bt/service-packs?上提供 我想从我的 bitbake 配方中自动获取它。

    您是否有任何 ETA 可用?

    谢谢、

    Fabiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabiano、

    它将不会在 git 上提供。 可从 WL18XX-BT-SP 工具页面下载该工具。 您可以从此处下载新版本。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我可以确认新固件的 LPM 版本现在为4.2  

    请参见下图

    Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Vihang"]它将不能在 git 上使用。 可从 WL18XX-BT-SP 工具页面下载该工具。 您可以从此处下载新版本。

    有具体原因吗? TI 蓝牙小组/团队是否不再推广 Git/bitbake/Arago?

    谢谢、

    Fabiano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、新版本的 Service Pack 不再维护 Git。