This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:针对 Wi-Fi 的最大传导输出功率测试

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566042/wl1835mod-maximum-conducted-output-power-testing-for-wi-fi

器件型号:WL1835MOD

您好!

校准器 wiki 页面指出、START_TX 将以50%占空比发送连续传输。 但 FCC 规定要求至少98%的占空比才能进行传导功率测量。

在模块的 FCC 认证过程中,这是如何处理的?

此外、我正在使用频谱分析仪(RSA306、RBW、VBW 限制为20MHz)、并且没有功率计、您能否建议适当的 RBW 和 VBW 设置来测量802.11b/g/n 信号。

此外,如果我的频谱分析仪的带宽与信号带宽不相媲美,如何进行放大?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已将您的查询指派给 WL18xx 射频专家。 我们很快会回来。

    谢谢、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    您是否能够获得有关此方面的一些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、
    是否有此更新?

    谢谢、此致、
    Ganesh Skandha.R
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、
    有任何更新??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ganesh、

    如果实验在连续模式下使用50%占空比、则只需为测量的输出功率添加3dB 即可。 这应该是认证实验室可以考虑的问题。 另一种选择是使用 RTTT 的基于 PC 的解决方案。 此工具允许您设置更高的占空比。 该工具可作为无线工具套件的一部分下载、网址为 :www.ti.com/.../WILINK-BT_WIFI-WIRELESS_TOOLS

    在频谱分析仪和适当的 RBW 和 VBW 的补偿方面、这取决于测试。 您需要向稳压器测试机构咨询适当的设置、因为它们基于 FCC-247标准。 每个测量都有一个使测量有效所需的设置。 您用于认证的测试机构可以指导您进行这些设置。 您还可以参考或测试报告、并在图解结果或部分说明设置的文本中找到测试的 RBW 和 VBW 设置。 有关 WL1835MOD 测试报告、请参阅以下链接: processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Certification_Reports。

    但愿这对您有所帮助。

    谢谢、
    Riz