This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:DFS 合规性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/570805/wl1807mod-dfs-compliance

器件型号:WL1807MOD

我们将 WL1807MOD 用于我们的其中一款仅在 STA 模式下运行的产品。

根据 TI 网站、我了解该模块符合 DFS 标准(802.11h)、并在中处理整个第1层和第2层功能。 我们使用第三方堆栈(第3层和第4层)在产品中构建 WiFi 堆栈、他们声称不符合 DFS。

我们对 DFS 的理解如下:  

DFS 主要是接入点要求、用于扫描频带中的雷达信号、并在检测到时切换到非 DFS 频带

DFS 功能纯粹是第2层功能、MAC 层负责选择要使用的通道并执行必要的交换操作

如果上述陈述正确、我的问题是:

是否需要对第3层4进行修改以符合 DFS 要求? 由于我们的产品将仅在 STA 模式下运行、 由于 TI 模块符合 DFS 标准、理想情况下、它应该能够与符合 DFS 标准的接入点配对、并且仍然能够遵循 AP 指令切换到不同的通道。 这是否由 TI 的第2层妥善处理?

请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rejoy、

    WL18xx 在第1层和第2层支持 DFS。 有关所有详情,请参阅:  

    [引用用户="Rejoy George"]

    DFS 功能纯粹是第2层功能、MAC 层负责选择要使用的通道并执行必要的交换操作

    [/报价]

    [引用用户="Rejoy George"]

    是否需要对第3层4进行修改以符合 DFS 要求? 由于我们的产品将仅在 STA 模式下运行、 由于 TI 模块符合 DFS 标准、理想情况下、它应该能够与符合 DFS 标准的接入点配对、并且仍然能够遵循 AP 指令切换到不同的通道。 这是否由 TI 的第2层妥善处理?

    [/报价]

    尽管 DFS 功能主要位于 MAC 层、但使用此功能的第3层中确实有命令和事件。 希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Vihang

    感谢您分享用户指南、这对您有所帮助。

    但是、在 STA 模式下读取 DFS 从设备部分、我感觉它纯粹是 MAC 层功能、仅由 AP 驱动通道交换机通知元素。

    我看到这条语句"接收通道开关通知元素的 STA 可以选择不执行指定的开关、而是采取其他操作。 例如、它可以选择移动到不同的 BSS"、我假设这种逻辑可能是第3层可能发挥作用的原因。 但否则、它应该纯粹是第2层特征。

    是否有任何启用/禁用标志暴露在上层以利用 DFS 功能、或者它本身是否在 TI 堆栈中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,DFS 雷达检测是在 WiLink 8固件中实现的,但它不是负责 DFS 的唯一层。 Linux 驱动程序调用 API 以根据地区等配置 DFS 我们还支持软 MAC,即部分 MAC 在主机(mac802111)上运行。 您是否在电路板上运行 Linux 操作系统?

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们在 RTOS (MQX)和集成的第三方 TCP/IP 堆栈(来自 Clarinox)上运行、用于 WiFi

    Clarinox 声称不符合802.11h 标准

    但我很困惑、为什么处于 STA 模式的器件只需遵循 AP 指令、就需要对 DFS 进行第3/4层管理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,DFS 不仅仅是在 AP 发送信道交换机通告 IE 后切换信道-例如:客户端/驱动程序设置 DFS 区域 FCC/ETSI 等 、根据地区设置主动/被动扫描等。请记住 WiLink 8是软 MAC 解决方案,即固件不能实现整个802.11 MAC (layer2)-其中大部分在主机端实施,模块名称为 mac802111.ko

    Saurabh