This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:在 WL1835中进行蓝牙和 WLAN 调试

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/569233/wl1835mod-blutooth-and-wlan-debugging-in-wl1835

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

您好!

我已使用 gLogger 通过  WL1835模块的"WL_UART_DBG"引脚获取 WLAN 的调试消息、并能够在.csv 文件中获取日志。

之后、我将我的端口连接更改为  WL1835模块的"BT_UART_DBG"引脚、并使用记录 器工具获取调试消息。

但是、在记录器工具的视图/设置中、我们没有找到任何 COM 端口、而它适用于 WLAN。

在设备管理器中、我能够找到用于蓝牙连接的 COM 端口。

蓝牙调试是否需要任何其他安装。 我已安装"WirelessTools-4.0.0.2-windows-installer"。


请在上提供您的支持。

谢谢、

Ankit Bhalani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的查询已分配给相关 POC。
    请期待后续回复。
    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您在设备管理器中看到 BT_TX_DBG COM 端口、但在 Logger COM 端口设置的下拉框中看不到它? 尝试关闭并重新打开记录器。