This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:WL1835外部睡眠和#39;慢速时钟和#39;

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/570076/wl1835mod-wl1835-external-sleep-slow-clock

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

大家好、这是一个有关 WL1835慢时钟的问题。 该模块需要外部32.768kHz XO 才能正确加电和断电、我想知道该时钟的功能是什么? 是否要求芯片正常运行? 它是否应该始终计时、即使在睡眠期间也是如此?

非常感谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    WL18xx 需要32.768kHz 慢时钟才能使芯片正常运行。 它始终是必需的、包括加电/断电和睡眠(低功耗模式)。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vihang。 它会消耗一些电流、因此我想知道低功耗模式是否可以将其关闭、然后在执行上电序列之前将其打开? 它实际上是否需要在 IC 处于睡眠模式时一直运行?

    非常感谢、
    Dave
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vihang -快速跟进。 数据表指出"在关断状态下、所有功能块、内部 DC2DC、时钟和 LDO 都处于关断状态
    禁用。" 这与睡眠模式相比如何? 我没有看到关于睡眠模式下 IC 实际发生了什么情况的详细信息?

    谢谢、
    Dave