请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WL1835MOD Thread 中讨论的其他器件:WL1835
大家好、这是一个有关 WL1835慢时钟的问题。 该模块需要外部32.768kHz XO 才能正确加电和断电、我想知道该时钟的功能是什么? 是否要求芯片正常运行? 它是否应该始终计时、即使在睡眠期间也是如此?
非常感谢、
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.