This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:检测到模块未修整且无法使用

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/568533/wl1801mod-module-detected-as-untrimmed-and-impossible-to-use

器件型号:WL1801MOD

您好!

我的产品无法使用(没有 wlan0接口可用)。 查看一些内核跟踪后、我看到当 wlcore 尝试检测所用产品的类型时、该模块正在应答未修整的硬件版本:

wlcore:wl18xx HW:未修整、PG 0.0 (ROM 0x10)
wlcore:警告不支持的芯片 ID:0x0 

这种状态看起来是永久性的、尽管芯片重新启动、但产品仍保持这种模式。 但该产品以前已经过测试、现在可以正常工作。

该值的确切含义是什么? 您知道什么可以将我的产品置于这种状态、以及如何将其恢复到工作状态吗? 我们正在使用校准器工具、您认为可以链接吗?

感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否仅在一个电路板上看到此错误、或者是否在您的所有电路板上都看到此错误?
    为了了解我们是查看一个有故障的模块、还是查看其他模块?

    您能否提供显示此错误的完整内核启动日志?
    BTW、我认为它与校准器工具无关。

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答!

    我们目前只在一批15个产品上看到了此错误。

    请在附件中找到带有此错误的内核引导跟踪。

    BR、

    Benoit Le Texier。

    e2e.ti.com/.../4237.kernel.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    这种板出现故障时、它看起来像是特定的硬件问题。 甚至可能是 WL18XX 模块的组装问题。
    您是在内部组装、还是购买了一个已经安装了 WL18XX 模块的平台?
    它是什么类型的平台?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在产品上内部组装此模块。 平台 NXP i.MX6SX。

    您是说这可能是模块本身的问题、还是您认为模块周围可能出现集成错误的问题? 我们将对其进行更多控制、但 您是否知道我们可以特别检查的元素?

    BR、

    Benoît Le TEXIER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在平台上组装模块时、这甚至可能是不良的焊接问题。

    BR、
    Eyal