This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:在客户端模式下桥接至 Linux

Guru**** 2873850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/569350/wl1837mod-bridging-to-linux-in-client-mode

器件型号:WL1837MOD

香榭丽舍、客户问题:

使用 wl18xx 驱动程序、是否可以向 Linux 桥接器添加客户端模式的 WLAN 接口? 我尝试了以下操作:

 

brctl addbr br0

brctl addif br0 wlan0

 

如果 wlan0是 AP,则命令有效,但如果它是客户端,则会因“不支持操作”而失败。

 

这是驱动器的限制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Linux 桥接器会进行2级桥接,我不认为它允许将受管 wlan0网络添加到桥接接口。 可以通过使用 iw 实用程序在 wlan0上打开4addr 来实现此目的,但 AP 将开始丢弃来自 wlan0接口的正常数据包。 这不是驱动器的缺点

    Saurabh