This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:在不使用隔离式 GPIO01和 GPIO02的情况下刷写板载存储器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, CC3200, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/570069/cc3200mod-flashing-on-board-memory-without-isolated-gpio01-and-gpio02

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件: CC3200UNIFLASH

我创建了一个集成了 CC3200MOD 器件的定制 PCB 设计(随附原理图)。 我今天在更详细地阅读 CC3200数据表后意识到、应在 PCB 上配置 GPIO_01和 GPIO_02 (CC3200上的引脚55和57)、以便可以隔离这些 GPIO 以进行闪存编程。 在 CC3200MOD Launchpad 电路板上、这是通过引脚接头 J6和 J7实现的。  

我没有像 LaunchPad 那样使用 FT2232D 芯片、而是直接连接 JTAG。 GPIO_01和 GPIO_02正由我的应用中的传感器(使用 UART1)使用、并且未以任何方式输出到接头或连接到 USB-->串行适配器。 我担心这样做实际上会认为 CC3200MOD 上的闪存不可编程。 如果是、您是否看到在我旋转另一个 PCB 修订版之前可以暂时使用的权变措施? 我已将 PDF 格式的原理图附加到此帖子。

感谢您的任何帮助!e2e.ti.com/.../jw_2D00_schematic.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 如果在 PRINS GPIO01和 GPIO02上没有隔离式 UART、则无法使用 Uniflash 软件将代码上载到模块中的串行闪存中。 但是、通过对电路板进行小幅修改、可以实现这一目标。 您需要移除电阻器 R26、R11并连接到焊盘模块导线。 您的电阻器 R26、R11采用小型封装0402、但仍然可以连接到那里的导线。

    在 UART 闪存模式下、您将通过导线将 UART 引脚连接到串行转换器(您可以使用 CC3200 LaunchPad)。 在调试和运行模式下、您将连接回到 PM 传感器

    1月