This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:QFN 与 MOD 的 UART 主机支持

Guru**** 2766295 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/569081/cc3100mod-uart-host-support-for-qfn-vs-mod

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件:CC3100

CC3100数据表明确指出主机支持 SPI 和 UART。

第1页上的 CC3100MOD 数据表显示主机仅支持 SPI。  其他地方暗示支持 UART。

CC3100MOD 是否可以将 UART 用于主机?

CC3100如何知道是使用 UART 还是 SPI?  某些引脚是否需要上拉/下拉?

如果使用 UART 主机、SPI CS 是否需要上拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    数据表的第1页只是特性页面。 它指出、可以在第3页的说明以及接口部分(4.11.4)中使用 SPI 和 UART。 UART 使用 RTS 和 CTS 而不是 CS。 请查看此部分以了解进一步的说明。

    您还可以查看我们的原理图指南以了解引脚信息: processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_Hardware_Design_Review

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah、如果可以使用 UART 作为"是"、那就回答了。


    那么、接下来是如何告诉它执行 UART 而不是 SPI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您可以定义使用 user.h 中 UART 函数的 sl_if_type_UART 这些是针对 MSP430平台实施的。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarah、

    我提到的是硬件、而不是软件。 在硬件中、您如何告知 CC3100您是否将使用 SPI 或 UART?
    假设您需要使用 UART。 您如何处理未使用的 SPI 引脚? CC3100如何知道是查找 SPI 还是 UART、也许可以同时进行仿真?

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    网络处理器仅在启用 CS 时才会查找 SPI 通信。 因此、如果您永久性地下拉 SPI 引脚、则无需查找任何内容。 无需进行其他硬件更改。

    此致、
    Sarah