This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MODBOOST:CC3100MODBOOST 为什么 HIBn 和 IRQ 以57hz 的频率脉冲?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100MODBOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/569130/cc3100modboost-cc3100modboost-why-do-hibn-and-irq-pulse-at-57hz

器件型号:CC3100MODBOOST

只有+3.3V 和 GND 连接到 CC3100MODBOOST。

注意到 HIBn 和 IRQ 脉冲低电平90 μ s 完全同步。

频率为57Hz。

电压电平也很奇怪、为0至2V。

为什么?????

已在2块相同的全新主板上尝试。

已在1个电路板上使用 EMUBOOST 重新刷写最新的服务包、效果完美。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在打开芯片或运行代码时、是否会出现该90uSec 脉冲?

    此致、

    查尔斯·奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我删除了此帖子。 问题得到解决。 我的测试设置很短。 谢谢。