您好!
我正在尝试了解 SL 文件系统。 我想使用选项_FS_MODE_OPEN_WRITE_CREE_IF_NOT 存在。
因此、我认为我应该使用该模式 _FS_MODE (Access、SizeGran、Size、Flags)
在访问中、我将写入 _FS_MODE_OPEN_WRITE_CREATE _IF_NOT 存在、但 sizeGran 和 size 会怎么样?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试了解 SL 文件系统。 我想使用选项_FS_MODE_OPEN_WRITE_CREE_IF_NOT 存在。
因此、我认为我应该使用该模式 _FS_MODE (Access、SizeGran、Size、Flags)
在访问中、我将写入 _FS_MODE_OPEN_WRITE_CREATE _IF_NOT 存在、但 sizeGran 和 size 会怎么样?
谢谢
罗德里戈、您好!
该枚举有点令人困惑。 如果您在 fs.h 中看一看、顶部的定义中有一个宏:
/* sl_FsOpen 选项*/ * Open for Read */ #define FS_MODE_OPEN_READ _FS_MODE (_FS_MODE_OPEN_READ、0、0) /* Open for Write (如果存在文件)*/ #define FS_MODE_OPEN_WRITE _fs_mode (_fs_mode_open_write、0、0、0) /*打开以创建新文件*/ #define FS_MODE_open_create (maxSizeInBytes、accessModeFlags)_sl_GetCreateFsMode (maxSizeInBytes、accessModeFlags)
在 fs.c 中,可以看到_sl_GetCreateFsMode() 返回:
返回_FS_MODE (_FS_MODE_OPEN_WRITE_CREE_IF_NOT_Fist、granIdx、granNum、accessFlags);
枚举和定义名称实际上略有不同、前面添加了下划线。 因此 fs_mode_open_create 本质上是_fs_mode_open_write_create_if_not _exists、但它为您完成了一些 sl_FsOpen()所需的预处理。
此致、
Sarah