This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:收发器模式帧间时间

Guru**** 2563430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/568909/cc3100-tranceiver-mode-inter-frame-time

器件型号:CC3100

收发器模式下的 RRunning、

在背对背发送数据包时、数据包之间的时间介于150us 和250us 之间。 是否有方法可以更改它?

SL_AF_RF、SL_SOCK_RAW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请分享您是运行自定义应用程序还是其中一个示例。

    谢谢、
    本·M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    运行我们自己的应用程序。 我们正尝试背对背地发送小数据包(256字节)。  

    (在图中、我们尝试以250us 的间隔发送10个数据包)  
    黄色表示 CS
    橙色表示射频