This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:UART

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/568763/cc3200mod-uart

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我们能否将 UART0_TX 和 UART0_RX 引脚连接到 GPIO12和 gpio13。如果我们连接它、则可以进行 Uniflash 编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    否 您无法更改用于 Uniflash 编程的引脚。 您需要使用 CC3200MOD 的引脚 GPIO1 (PIN46)和 GPIO2 (PIN47)、因为 ROM 引导加载程序中已对这些引脚进行硬编码。

    1月