This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 某些 CC3100模块引脚是否可用于其他功能?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3300, CC3100MOD, TM4C123GH6PM, CC3100BOOST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567666/can-some-cc3100-module-pins-be-used-for-anther-functionality

主题中讨论的其他器件:CC3100TM4C123CC3300CC3100MODTM4C123GH6PMCC3100BOOST

我找到了许多用于 CC3100 WIFI 功能的引脚:  
4个引脚用于 UART 1
4个引脚用于 SPI

4个引脚用于 IRQ、NHB、 NWP_LOG_TX、WLAN_LOG_TX

CC3100通过哪个模块连接到 Tiva?...  SPI 或 UART?  
为什么有2个通信模块?

我可以使用这些引脚来实现其他功能还是保留它们用于 WiFi 功能?

我使用了 Tiva launchbad tm4c123、因此引脚不多。

我发现除了 UART6 (PE4、PE5)外、所有 UART 引脚都保留在这里用于 WIFI 套件功能
我想使用3个 UART,是否有任何解决方案?

我没有找到有关此的任何详细文档? 是否有任何文档对此进行了说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ibrahem、

    您是指 CC3100吗? 我们没有 CC3300。

    您应该能够在 CC3100MOD 数据表 中找到所有引脚功能:www.ti.com/.../cc3100mod.pdf
    或 CC3100数据表、具体取决于您使用的器件: www.ti.com/.../cc3100.pdf

    我对你的问题感到困惑。 如果您使用的是 CC3100、则器件上没有应用处理器、因此没有其他 UART 连接的意义。 这就是您的主机 MCU 的用途。

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Wifi 模块是 CC3100。

    我在某些应用中使用了 Tiva launchpad tm4c123GH6PM。 此 Tiva Launchpad 与 CC3100BOOST 连接。

    我的应用依赖于使用3个 UART。
    但我不能使用超过1个 UART、因为 Tiva UART 引脚与保留的 CC3100BOOST 引脚共享。

    在我的应用中、我需要 Tiva 中的许多引脚来执行一些其他任务、但 CC3100BOOST 保留了许多引脚以实现其功能(~12引脚!)。

    问题:
    我可以禁用某些 CC3100BOOST 保留引脚吗? 例如禁用 UART 功能或 SPI?
    是否需要为 CC3100BOOST 保留这些引脚?


    提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahem、

    即使您可以为 CC3100BOOST 释放引脚、CC3100也无法接受外部 UART 数据、因为它没有应用处理器。 CC3100上的 UART 引脚仅用于将网络处理器连接到所需的主机、或用于刷写服务包和用户文件。

    CC3100需要用于主机接口的 SPI 或 UART、因此您的 Tiva 只需要提供一个。 如果您将 Tiva Launchpad 与 CC3100BOOST 配合使用、则可以通过跳线仅连接所需的引脚、而不是直接安装到 Launchpad 上。

    此致、
    Sarah