This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200MOD:I2S DMA 仲裁大小

Guru**** 2797415 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567871/cc3200mod-i2s-dma-arbitration-size

器件型号:CC3200MOD
主题中讨论的其他器件:PCM1863CC3200

你好。 配置 UDMASetupTransfer 时遇到问题。 我将使用 TI 的 PCM1863 ADC、它具有24位采样率和48kHz 采样率。 它几乎可以工作、因此当我在 ADC 输入端放置正弦波时、我会得到一些奇怪的输出、例如一些样本缺失或数据未对齐。 当我检查问题时、我看到更改仲裁大小是更改输出数据、但从文档中我无法确定正确的值是什么。  

这就是信号的外观:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、wajsic、

    《CC3200技术参考手册》的第4.2.3节介绍了 CC3200 uDMA 的仲裁大小。

    仲裁数目设置了在 UDMA 对哪个通道将访问总线做出新决定之前将执行的数据传输数目。 因此、使用的大小将取决于以下内容:

    • 是否在应用中使用多个 UDMA 通道
    • 每个通道的优先级
    • 在 UDMA 传输运行时处理器是否还需要使用总线

    此致、

    本·M