This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:OTA 服务器访问错误

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MODBOOST, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566327/cc3100-ota-server-access-error

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3200

您好!

我使用 通过 SPI 连接到 cc3100modboost 的主机 MCU。

我打开了 Dropbox 帐户并生成令牌、但有错误。

我的 Dropbox 文件夹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxim:

    您是否尝试过文档中所示的示例? 我相信、它可以使用多个分接框文件夹、每个文件夹中包含不同的信息(一个服务包中包含不同的信息、另一个应用程序版本中包含不同的信息)。

    您可以查看 cc3200-sdk/docs/examples/CC3200无线(OTA)更新应用手册.pdf 中的示例文档。 它对示例和 OTA 进行了非常详尽的解释。

    此致、
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已尝试使用 SDK cc3100中的示例、但该示例不起作用。

    我看到您使用 Dropbox API v1? 如果确实如此、Dropbox 将弃用此设置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Maxim:

    CC3100 SDK 中 OTA 示例的文档也与以下内容一样详细:cc3100-sdk\docs\examples\ota_sample_app.pdf

    请看一下。 从上面的屏幕截图中、您的 Dropbox 文件夹不是示例所期望的。

    此外、您正在使用什么主机?

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我从 OTA_SAMPLE_APP.pdf 中创建了第6页中提到的文件夹。
    我错过了什么?

    我使用 nRF52作为主机设备。