请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDK、 CC3200工具/软件:TI-RTOS
// RS1 = 0x5,// RS1/GP5/Pin60 */
// RS2 = 0x6,// RS2/GP6/Pin61 */
// RS3 = 0x7, // RS3/GP7/Pin62*/
MAP_PinTypeGPIO (PIN_60、PIN_MODE_0、false);
MAP_GPIODirModeSet (GPIOA0_BASE、0x20、GPIO_DIR_MODE_IN);
MAP_PinTypeGPIO (PIN_61、PIN_MODE_0、false);
MAP_GPIODirModeSet (GPIOA0_BASE、0x40、GPIO_DIR_MODE_IN);
MAP_PinTypeGPIO (PIN_62、PIN_MODE_0、false);
MAP_GPIODirModeSet (GPIOA0_BASE、0x80、GPIO_DIR_MODE_IN);
当我将 这些引脚设置为输入时,然后的每个人都将使系统发生挂起。
我不知道为什么?一些建议会有帮助,谢谢。