This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:对等模式(AP):拐点偶尔下降(断开连接)

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/624798/cc3100-adhoc-mode-ap-conection-drops-sporadically-disconnect

器件型号:CC3100

部件 Nmuber:CC3100R11MRGC;Silicon ES1.33;ServicePack_1.0.1.11-2.9.0.0

连接偶尔会在随机模式下下降-与 iPad Pro 和 Samsung Tab A Tablet 悬停

我们观察到、在弱接收环境中-包括"近场"中、CC3100停止工作、因为中断线不会从 CC3100中释放。

问题是可重现的。 提供 SPI 布线(Saleae 布线)。

我们假设 CC3100固件(ServicePack)需要获取此问题的修复程序。 勘误表显示了几个可能具有相同根本原因的实例(IOP)。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juergen、

    感谢您的提问。  以下几点对我们的团队有所帮助:

    • 当您提到 ad hoc 模式时,您是指 AP 模式吗?
    • 该问题是否在任何 Wi-Fi 设备上都可以重现、还是仅在 iPad Pro 和 Samsung 选项卡 A 中出现?
    • 你能澄清一下“弱接收环境”,这是什么意思?
    • 请务必提供 SPI 布线
    • 您能否连接调试器并查看是否有发生故障的特定 API?
    • 您指的是哪个勘误表条目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下内容说明:

    1) ad hoc 模式表示-AP 模式

    2) 勘误表:我们引用 了"Sync Loss (同步损耗)"条目

    3) 它不限于 iPad Pro、Samsung Tab A -也可与 MacBook Air 或 Asus Zenboock 一起使用

    4)接收环境弱 -这包括近场或远场问题或噪声环境、这会导致更高的误码率。

    5.导致卡死情况的情况:
    -通过套接字以1024字节的块传输大文件
    -有时会在被清除的块之间出现0长度的 IQR
    -在 DMA 传输期间发生一个中断,无法提供服务
    -芯片随后挂起,不响应任何命令

    此致、

    Juergene2e.ti.com/.../CC3100_2D00_Issue.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    下面是我们这边的更新:

    此项目也在基础设施模式(STA)下发生
    -通过套接字以1024字节的块传输大文件(>1MB)
    -那么在被驱动程序清除的块之间会出现一个0长度的 IQR
    -在 DMA 传输期间发生中断、无法提供服务
    -芯片随后挂起,不响应任何命令

    CC3100如何影响 IRQ、不会提供中断的原因-本例中的原始数据为0xBF 0xDC 0xCD 0xAB 0x63 0x00 0x04 0x00 0x37 0x00 0x0B 0x00。

    您是否对复制有疑问? 请不要犹豫询问。

    -Juergen