This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:关于 CC3100的编码

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100BOOST, CC31XXEMUBOOST, MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567544/cc3100boost-regarding-coding-of-cc3100

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100CC31XXEMUBOOSTMSP432WARE

您好!

我使用的是 MSP432和 CC3100BOOST。 我想知道、可以使用 MSP432轻松配置和编码 CC3100吗?

我有 到 MSP432的传感器输入、我希望 cc3100boost 向我发送这些输入、而无需与笔记本电脑进行任何硬件连接。  
那么、这可以是正确的吗? 还是需要更多硬件? CC31XXEMUBOOST 仿真 板是否是必备板? 其活动是否可由 MSP432完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到 CC31xx/CC32xx 论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    MSP432可与 CC3100配合使用、但我们不会在 SDK 中提供这些驱动程序。 欢迎您自行移植、或者我相信最新的 MSP432Ware 具有 CC3100的有效示例。

    建议使用仿真板、以便您可以更新服务包、或者如果您需要刷写内部 httpserver 的用户文件等

    此致、
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarah、
    非常感谢您的回复。
    它将真正有帮助。