This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WL1831 USB

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567555/wl1831mod-wl1831-usb

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

您好:

目前、我有一款成品、它是 WL1831的接入点。 产品上只有 USB Type-C 端口。 我想测试 WL1831 802.11g 和 BT LE。 但是、当我使用 USB Type-C 转 USB 3.0电缆将产品连接到运行 Windows 7的笔记本电脑时、我无法在设备管理器中看到 COM 端口设备。 它显示为 USB 以太网/RDNIS 器件。

我下载了 TI 无线工具、但在 Windows 上、它需要一个 COM 端口来与芯片通信。 在这种情况下、我是否可以知道如何在 Windows 中控制 WL1831? 是否有办法通过 USB 与器件通信? 或者是否有驱动程序可以暴露 COM 端口或使芯片进入测试模式来测试其 RF?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了控制 WL18xx、您需要对目标硬件进行控制台访问。
    它实际上与 wl18xx 本身无关。
    另一个选项是,如果您的产品允许您对其进行 ssh,并获得控制台提示,前提是设备上安装的软件映像允许它。

    BR、
    Eyal