This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:套接字的 FTP 客户端问题:SL_Recv 在数据通道上返回0

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567406/cc3200-ftp-client-problem-with-sockets-sl_recv-return-0-on-data-channel

器件型号:CC3200

您好!

我正在编写一个 FTP 客户端。

我在端口21上打开了一个套接字、并在另一个端口(由服务器分配)上打开了一个数据套接字。 从服务器获取数据。 2个插座用于阻塞模式、超时为5秒

根据 FTP RFC 规范,服务器在发送数据后立即关闭数据连接。 这会使函数 sl_Recv 返回0 (我已读取、这意味着套接字已被一侧关闭)。

因此、我无法读取服务器发送的数据。

是否有办法解决我的问题并获取已发送的数据,即使插座已关闭?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您应该尝试使用非阻塞式套接字。 我感到惊讶的是、没有使用正确的数据返回 sl_Recv()、然后 sl_Recv()返回0。 但我几乎确定当 sl_Recv ()返回0时没有读取响应。

    也许您应该尝试通过 Wireshark 监听您的通信、以确保正在进行的操作。

    更新:您是否使用最新的 ServicePack 和 SDK?

    1月