This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100BOOST:MSP432和 CC3100 BoosterPack

Guru**** 2558650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567278/cc3100boost-msp432-and-cc3100-boosterpack

器件型号:CC3100BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3100MSP432WARE

我正在尝试使用旧的黑色 launchpad 和 CC3100 BoosterPack 将 MSP432连接到互联网。  我已经观看了视频和教程、但我开始认为这些视频和教程可能不兼容或过时。  我使用的是 Mac、但我也安装了 Windows。  但是、我的问题在任何编程之前就开始了。  我无法通过接入点连接或查看"微型 Web 服务器"。  我在计算机和手机上尝试过。  该应用程序警告我软件开发人员需要在其端更新、这可能会导致我的手机运行缓慢。  任何建议都很有帮助!

谢谢、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    是的、这是 MSP432 Launchpad 的较旧版本、但我不确定这是否会影响您的演示。 CC3100 SDK 中没有 MSP432驱动程序、您是否在使用 MSP432Ware 中的驱动程序?

    此外、您使用的是什么应用和演示? 我对您尝试运行的内容感到困惑。

    此致、
    Sarah