This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:与 CC3200进行 GPS 连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567249/cc3200-gps-interfacing-with-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: Energia

 我正在尝试使用 CC3200在女性安全中实施物联网。 我正在使用 u-blox neo-6m GPS 定位模块来获取位置数据。 我无法从 GPS 模块获取正确的坐标。 请帮助我连接模块。

我使用了 SoftwareSerial.h 库、但 Energia 编译器显示了一个错误、即此库文件仅适用于8、16和20Hz 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    如果您在 Energia 库方面遇到问题、可以在其论坛中发帖以获取详细支持: forum.43oh.com/.../

    此致、
    Sarah