This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:AWS IoT SDK 通过 CCS 示例移植到 Simplelink 平台

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/567112/cc3200-aws-iot-sdk-ported-to-simplelink-platform-with-ccs-examples

器件型号:CC3200

大家好、我只想共享适用于 CC3200的 AWS IoT 嵌入式 C SDK 的端口: https://github.com/swan-solutions/aws-iot-device-sdk-embedded-C

与原始 SDK 相比、这增加了以下优势:

  • 使用完整的 Simplelink API、使其能够轻松集成到许多不同类型的多线程系统中、而不仅仅是 TI-RTOS
  • 具有 Code Composer Studio 示例项目、因此用户可以轻松地将 AWS SDK 与 CC3200的许多其他现有 CCS 示例项目集成

以前、很难将 AWS SDK 集成到现有的 CC3200项目中。 希望此端口将有助于为希望将 TI 产品与 AWS 配合使用的其他人简化开发流程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很棒、感谢大家分享。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享、John!

    此致、
    Sarah