This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1835MOD:从 WL1271切换到 WL138*有何优势

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566999/wl1835mod-what-advantage-to-switching-to-a-wl138-from-wl1271

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1271

我们当前的医疗产品包括包含 WL1271内核的 TiWi-BLE。

您能否简要总结迁移到 WL138*产品系列的优势?

我知道 TI 不再支持 TiWi-BLE,但仍由 LSR 支持,WL138*产品似乎具有适中的价格优势。

非常感谢

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    建议将视您的情况而定。 我假设您正在进行重新设计。

    从软件的角度来看、WL183x 具有主线 Linux 驱动程序、因此、如果您使用的是内核4.1或更高版本、它们只需运行即可、而无需从树中构建驱动程序。

    从硬件角度来看、WL183x 在大多数领域的性能都得到了提高。 主要变化包括:

    • 更低功耗、更好的蓝牙共存性。
    • 还有一个固件、因此无需在单个角色、多个角色和校准固件之间切换。
    • 由于器件自动校准、因此不会按单位进行生产线校准。
    • 固件稳定性更好
    • 提供5GHz 分集、802.11s 网状网络和时间同步等新功能(仅在树外 TI 驱动程序构建中提供、因为这些功能不在主线内核中、因为它们被视为专有功能)

    Iain