Other Parts Discussed in Thread: CC3200MOD, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3200MOD 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
- 我制作了一个定制板。
- 我已经对该板进行了几次编程。
- 现在 CC3200MOD 没有响应 SOP 信号。
- 我无法通过 CCS 或 Uniflash 建立连接。
- 该器件仍将使用成功写入闪存的最后一个代码运行、并且可通过跳变 nRESET 线路来复位器件。
- 但是、当 SOP2保持高电平以启用闪存编程模式时、模块无法识别这一点、即使在引脚上我能够测量3.3V 的 Vdd。
在两个单独的电路板上就是这种情况。 Uniflash 会立即识别第三块没有任何代码的电路板。
有什么想法吗?
谢谢、
-Kurt