This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WILINK8-WIFI-NLCP:Wilink8:BLE:HCI TX 间歇性超时

Guru**** 2553990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/566689/wilink8-wifi-nlcp-wilink8-ble-hci-tx-timeout-intermittently

器件型号:WILINK8-WIFI-NLCP

您好!

连接到2个 BLE 器件并进行传输(AM335x 主机+ Wilink8作为中央设备)时、我在 AM335x 控制台上看到以下日志:

[31383.183818]蓝牙:hci0命令0x0401 TX 超时[31430.053810]蓝牙:hci0命令0x200c TX 超时

通过重新放置 BT 侧并重新连接到 HCI 器件、似乎可以清除此问题。 这种情况发生在从9小时运行到12天运行的任何时间后。 WiFi 和 BT 同时激活、WiFi 继续正常运行。

如果长期使用 Wilink8、是否存在任何已知问题?

此致、

Adam

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已将您的查询指派给我们的一位 WiLink 专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、

    大约20小时后、存在一个已知的语音信道质量问题。
    但是、超时可能是由许多不同的参数引起的。
    您能否共享固件记录器输出和监听器日志、以便我们可以调查此问题。

    BR、
    陈洛威