大家好、
我的问题是"CC3200可以创建 HTTPS 服务器?"。
如果可以、如何设置?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是的、这是可能的。 您需要在应用处理器中使用 Web 服务器。 NWP 的内部 Web 服务器(网络处理器)不支持 https。
应用处理器中的 webserver 用于 SDK 中的"websock_camera"示例。
更新:
但有一点很重要。 预编译的 Web 服务器库不支持 https。 您需要导入 http 服务器的源代码并构建您自己的库。 您需要修改:
- HTTP_CORE_SERVER_PORT 至443
-将密钥上传到"/cert/serverkey.der "文件中
-将您的证书上载到"/cert/servercert.der "文件中
-等等
1月
您好!
CC3200不直接支持 Web 服务器中的会话。 您可以通过自己的代码添加支持。
CC3200 NWP 中的内部 Web 服务器:
-不支持会话。 仅支持 http 身份验证(遗憾的是、CC3200中存在一个错误、不允许使用所有组合用户名/密码、该错误不能由 ServicePack 修复)。
-使用 Web 上的用户令牌和 javascript,您可以模拟会话之类的内容。 但这不是一个具有项目符号的解决方案。
应用处理器中的 TI webserver:
-我认为默认服务器代码不直接支持会话。 可以使用 Cookie 实施会话。
您自己的 Web 服务器代码:
-没有限制,您可以执行任何需要的操作。
1月