Thread 中讨论的其他器件: CC3200
显然、由于 PinMUX 工具的最新(12/19/16)更新、引脚46和47无法分配给 UART1。 这是故意的、错误还是我现在使用该工具的错误? 此外、当我加载保存在旧版本工具下的设计时、我无法生成 c/h.csv 文件。
达拉斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问题在于布局已经完成、我手中有第二块旋转板、我们的应用连接到 MOD 的引脚46和47。 硬件人员使用 PinMUX 工具验证了他的引脚选择、在2016年12月19日之前、该工具允许在没有警告或错误的情况下进行这些分配。 因此、如果我们无法在 UART1处于运行状态(SOP = 000)的情况下使用这些引脚、那么我们将进行主机操作。 在这种情况下、会产生一个问题:如果 UART1可以由引导加载程序分配给这些引脚、那么为什么应用程序不能分配这些引脚。 引导加载程序确实起作用、因为我已经成功地对这些板上的串行闪存进行了格式化和编程。
谢谢