This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:hci0命令 TX 超时

Guru**** 2556220 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/622870/linux-wl1835mod-hci0-command-tx-timeout

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

您好!

我们将 BeagleBone Green Wireless (https://beagleboard.org/green-wireless )与蓝牙模块 WL1835MOD 配合使用。 当同时连接到8-10个 iPhone / Android 时、我们会遇到维持 BLE 连接的问题。 在我们的用例 中、BeagleBone Green Wireless 是中央设备(和扫描器)、而 Android/iPhone 设备是外设(和广播器)。

CPU:Sitara AM3358BZCZ100
平台:Linux (4.4.5.54-ti-R93 и 4.9.54-ti-R56)
蓝牙堆栈:BlueZ (5.45)
固件版本:TIInit_11.8.32.bts (Service Pack 4.2)

我们的 BeagleBone 器件正在持续扫描安装了可公开自定义 GATT 服务的移动应用的器件;一旦发现此类移动设备、BeableBone 应用便会与其连接并创建绑定。  
我们遇到的问题是、在与8-10个器件建立连接(最小时间:0m 56s、最大时间:119m 10s、平均时间:26m 40s)后、BeagleBone 几乎同时断开与所有器件的连接。 此过程附带一个 HCI 事件: 断开完成、原因为:连接超时。 作为恢复措施、我们只需继续扫描、连接通常会在几秒钟内启动。
但是、在几个小时的此类连接/断开连接后、蓝牙模块停止响应 HCI 命令、至少这是内核日志所说的:
[45274.596510]蓝牙:hci0命令0x200c TX 超时
[45361.596587]蓝牙:hci0命令0x200c TX 超时

HCI 在此之前的日志如下所示:

< HCI 命令:LE 设置扫描启用(0x08|0x000c) PLEN 2.                   编号164275 [hci0] 20717.475133
    扫描:启用(0x01)
    过滤器重复项:启用(0x01)
> HCI 事件:命令完成(0x0E) PLEN 4.                         编号164276 [hci0] 20799.395988
   LE 设置扫描使能(0x08|0x000c) ncmd 1.
    状态:成功(0x00)
> HCI 事件:断开连接完成(0x05) PLEN 4.                       编号164277 [hci0] 20799.405919
    状态:成功(0x00)
    手柄:1025
    原因:连接超时(0x08)
> HCI 事件:断开连接完成(0x05) PLEN 4.                       编号164278 [hci0] 20799.411891
    状态:成功(0x00)
    手柄:1026
    原因:连接超时(0x08)
> HCI 事件:断开连接完成(0x05) PLEN 4.                       编号164279 [hci0] 20799.411937
    状态:成功(0x00)
    手柄:1027
    原因:连接超时(0x08)
> HCI 事件:断开连接完成(0x05) PLEN 4.                       编号164280 [hci0] 20799.411945
    状态:成功(0x00)
    手柄:1028
    原因:连接超时(0x08)
< HCI 命令:LE 设置扫描启用(0x08|0x000c) PLEN 2.                   编号164281 [hci0] 20804.475598
    扫描:禁用(0x00)
    过滤器重复项:禁用(0x00)

如您所见、顶部的 HCI LE 扫描启用命令花费82秒的时间完成、 底部的 LE 设置扫描启用完全未完成。 在最后一个 LE Set Scan Enable 命令之后的日志中没有 HCI 事件、但我们希望命令完成或其他 HCI 事件。

如果有任何帮助,我们将不胜感激。  
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们已收到您的查询并将其分配给相关工程师。 我们很快会回来

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尤金

    能否发送 HCI 日志的实际副本? 这样、我们就可以更轻松地查看之前发生的情况并在日志条目中导航。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hcilog.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dale、我已附上日志、请看一下。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dale、

    只是想查看 HCI 日志是否有用?

    非常感谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤金

    很抱歉耽误你的回答。 您使用什么软件来捕获 HCI 固件日志? 在我的末尾看起来不可见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dale、

    日志是使用 bluez 软件包中的 btmon 实用程序捕获的。 对于日志分析、我们使用 Wireshark。

    我刚刚检查了、能够使用 Windows 机器上的 Wireshark 1.12.13查看日志。

    谢谢、
    尤金
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,戴尔!

    很抱歉让你不停地在不停地查、但对日志有什么幸运吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、由于延迟、我不得不熟悉查看 Wireshark 中的日志以及查找内容、因此确切了解正在发生的情况需要更长时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、我希望日志中有足够的信息来判断发生了什么... 感谢您的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 是否有问题的更新?